This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:频率图

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876163/tpa3221-frequency-plot

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPA3220

Team 大家好、我想问一下是否有 一个 LC 截止频率足够高的可用频率图、此图能够单独查看高达100kHz 的 TPA3221芯片响应。 客户有兴趣操作60-80kHz 的芯片。

提前感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    客户是否还想到了特定的负载和 LC 滤波器? 这可能会影响频率响应、直到达到100kHz。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您回复我们的帖子。

    基于客户、只要 我们的通带(60-80kHz)基本平坦、他们就不需要 LC 滤波器。 根据我的理解、他们正在寻找100KHz 下的理想响应。

    谢谢!

    此致、  

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    预期的负载阻抗如何? 负载阻抗越大、LCR 滤波器的截止频率越高。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您的回答。

    根据它们、 放大器看到的负载应在2-4欧姆左右具有电阻性、将会有一些电容、但我们尝试设计变压器、使放大器看到的阻抗看起来尽可能具有电阻性。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的耐心等待。 今天我将测试 TPA3221、并向您提供测试结果以及使用的测试条件!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了保持较短的时间、我遇到了设置问题。 但是、我明天就能做到这一点。 感谢您的理解。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是带宽结果。 我使用的是 TPA3220而不是 TPA3221、但由于它们具有相同的带宽性能、因此应该可以正常工作。  

    测试条件:

    输出功率= 5W

    负载= 8欧姆

    LC 滤波器= 5.6uH/0.1uF

    增益= 18dB。

    e2e.ti.com/.../TPA3220EVM-Bandwidth.emf

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Robert Clifton