This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:启用时产生噪声、同时不存在音频输入

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884191/lm48511-noise-when-enabled-while-no-audio-input-is-present

器件型号:LM48511

我的问题似乎类似于前面的文章"LM48511:放大器启用时的噪声、而没有音频输入。"  

我已经在升压开关条件下测试了电路板、而在升压关闭的情况下、电路板的性能略有提高。  问题似乎出在 H 桥开关。  PWM 输出上似乎存在一些振铃、我想知道这是不是问题。  我没有尝试对输出进行任何种类的滤波。  以前是否在论坛上发布过有关该问题的任何解决方案?  布局可能是问题所在;我已经订购了评估板、以查看输出是否比我们的实施版本更干净。   

我可以提供图形和数据、但数据看起来与论坛中发布的数据非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否提供电路原理图并实现布局? 此外、如果您还可以分享有关输出测量以及如何进行采集/测量的详细信息、这也会有所帮助。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、下面是一些更多信息:

    更多背景信息:音频并不是我们产品中完全开发的功能。  目前、我们有一个未实现完整音频功能的产品发布。  我们目前正在研究传导发射测试中的 EMI 性能。  经过彻底调查、发现音频电路在波形图中产生了很多高频。   

    原理图: 请注意、我们的应用不需要高保真音频。  此实现方案未实现应用手册中提到的三个理由。

    布局:如上所述、接地是一个单网、也许需要更加注意将高电流接地与器件接地分开。  我们实现了一个四层电路板。  LayerTop 是电路的大部分,第2层是接地层,第3层是电源,第4层是组件背面。  这种噪声似乎有很多来自开关接地的耦合、但对于我们目前的情况、我们需要一个不涉及电路板侵入的部分修复。  电源层似乎可以用于大电流 GND 布线。  遗憾的是、由于日程限制、我们只需在不旋转电路板的情况下通过该测试即可。  计划在以后进行调整。

    性能: 这里是具有和不具有音频的系统的频谱图。

    评估板:我上周收到了评估板、并进行了一些测量。  通道1是评估板、通道2是我们的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您提供有关此问题的信息。 现在更清楚了。

    为了完全解决这个问题、我建议修改布局以实现抗噪。 但是,如果你正在寻找一个部分的解决办法或临时的解决办法,我建议采取以下措施。

    -验证 FB_GND 选择是否更改了噪声级别。 我注意到、您可以通过 FB_SEL 中的上拉电阻器选择 FB_GND1。 您可以尝试使用另一个接地路径吗? 此外、您能否按照数据表中的建议将电阻值从4.87K 修改为9.31K?

    -您能否增加软启动引脚中的电容? 请尝试0.25uF 或类似步骤、以检查是否修改了噪声级别。

    -您是否还可以增加 VDD 中的电容电平并使用外部电源(仅此器件的独立电源)?

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的输入。  我将在下一次产品开发时考虑这一点。  现在、我们使用带辅助固定方法、在输出端使用低通滤波器。   

    谢谢。