This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204寄存器设置问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900593/tlv320aic3204-tlv320aic3204-register-set-question

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的 TI 团队:    

   我们的 TLV320AIC3204驱动器已经移植、我们现在正在进行寄存器配置。 我们遇到了一些困难、您能不能为寄存器配置方案提供以下功能?

1:从 IN2R/L 到编解码器的模拟音频输入、从编解码器的 LINEOUTL/R 输出模拟音频、并关闭 IN3R/L 输入。

2.从 IN3R/L 到编解码器的模拟音频输入、从编解码器的 LINEOUTL/R 输出模拟音频、并关闭 IN2R/L 输入。

3.将模拟音频从 IN1R/L 输入到编解码器,并通过 I2S 通过 ADC 编码输出数字音频。

   其他问题:无法修改读取/写入寄存器值的部分、例如:左 MICPGA 正极终端输入路由配置寄存器;左 MICPGA 负极终端输入路由配置寄存器;右 MICPGA 正极终端输入路由配置寄存器;右 MICPGA 负极终端输入路由配置寄存器等。

只读/写寄存器的一部分不能改变值、但可以读取的数据为0。 您能帮我们检查一下吗?

谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的联系。 关于3个寄存器配置的几个问题

    对于1和2、目标是否使用 PGA 旁路路径? 此外、是否需要同时实现这些配置?

    关于最后一个问题、您能否读取/写入其他寄存器?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarron:

    非常感谢 您的回复: 对于1和2,目标是使用 PGA 旁路路径。 这些配置 不需要同时进行内嵌。

    对于最后一个问题、我可以读取/写入一些其他寄存器、但对于某些寄存器、我无法将数据写入其中、并且在读取时 alwayse 会变为0。  

    此致、

    Jimmy。