尊敬的 TI 团队:
我们的 TLV320AIC3204驱动器已经移植、我们现在正在进行寄存器配置。 我们遇到了一些困难、您能不能为寄存器配置方案提供以下功能?
1:从 IN2R/L 到编解码器的模拟音频输入、从编解码器的 LINEOUTL/R 输出模拟音频、并关闭 IN3R/L 输入。
2.从 IN3R/L 到编解码器的模拟音频输入、从编解码器的 LINEOUTL/R 输出模拟音频、并关闭 IN2R/L 输入。
3.将模拟音频从 IN1R/L 输入到编解码器,并通过 I2S 通过 ADC 编码输出数字音频。
其他问题:无法修改读取/写入寄存器值的部分、例如:左 MICPGA 正极终端输入路由配置寄存器;左 MICPGA 负极终端输入路由配置寄存器;右 MICPGA 正极终端输入路由配置寄存器;右 MICPGA 负极终端输入路由配置寄存器等。
只读/写寄存器的一部分不能改变值、但可以读取的数据为0。 您能帮我们检查一下吗?
谢谢!