This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:扬声器的测量值

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2555, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886101/tas2557-measure-re-of-speakers

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS2555TAS2563

大家好、

我们对 TAS2557有一些疑问、请提供帮助! 谢谢~

1.是否可以提供音频源来测量扬声器的"重"音量、然后将其存储在寄存器中?

2.当人们将扬声器切换至不同阻抗的扬声器时、系统是否可以自动识别"RE"以调用正确的参数? 如果是、它如何工作?  

3. TA2555和 TA2557之间的区别是什么,特别是保护机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    遗憾的是、这是不可能的、器件只能存储一个扬声器的特性数据。 如果扬声器已更改、则应相应地更改字符数据。

    TAS2555是第一代智能放大器、TAS2557是第二代、TAS2563实际上是最新的。 每一代扬声器保护算法都得到了改进、此外还为每一代添加了一些功能、如 PBE 和 DRC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的回答。

    有两种类型的扬声器模块、RE 不同、包括7.5 Ω 和6 Ω。

    终端用户可以更改设备上的扬声器模块。

    请参阅 https://shop.fairphone.com/en/spare-parts/fairphone-3-speaker-module

    我们使用 PP3工具为不同的 RE 创建两个 bin 文件。

    我们是否可以使用".ftcfg"文件获取 RE 并将 RE 返回到设备? 或器件使用 I2C 命令读取 RE?

    然后、器件将根据使用的扬声器模块加载电流参数。

    请帮助检查此方法并提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用测试校准工具获取 RE、并根据该器件将哪个 bin 文件加载到器件中。
    但是、这实际上是主机处理器必须执行的操作、而不是 TAS2557本身。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们是否可以使用 I2C 命令通过处理器获取 RE、这意味着无需校准工具? 如何做到这一点?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在校准期间可获得 RE、不可从器件寄存器获得。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户将允许最终用户在市场上之后的维修阶段更换两个不同的扬声器。 (总共有两个扬声器)

    客户希望使用 SOC 进行校准、并在电话维修期间获取 RE 值。 目的是识别两个扬声器并将相应的扬声器 TS 型号配置到 TAS2557中。

    在 SOC 端是否有任何文档和参考代码可供实施?

    BR、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    校准期间会获得 RE、如本应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slaa779/slaa779.pdf 中所述

    客户可以使用这些结果来决定扬声器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    很高兴见到您、我是一名专业的飞索音频顾问。

    我想问您一个有关 VSENSE 设计的问题、目前我们的 VSENSE 未直接连接到扬声器、请问此设计的副作用是什么?
    是否有方法可以进行测试或仿真来证明它确实具有影响?
     
    谢谢
    Daniel
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想我已经回复了您的原始主题。

    否则请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器