This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好,有没有一个 E 保险丝可用于交流电,直至10KHz,以保护扬声器/振动器,我只能找到直流电的保险丝?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876456/hello-is-there-a-e-fuse-available-for-ac-till-10-khz-to-protect-the-speakers-shaker-i-can-only-find-this-for-dc

大家好,有没有一个 E 保险丝可用于交流电,直至10KHz,以保护扬声器/振动器,我只能找到直流电的保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    欢迎使用 E2E!

    您是指230V 交流线路吗? 请告诉我们,您对哪些保护功能感兴趣,为什么?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是230V 交流线路,而是放大器后面的电压,它连接到扬声器/振动器以防止损坏,我们有不同的负载,因此理想情况是我们可以调整进入扬声器/振动器的电流/电压。

    此致、

    Günther μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    我们从未尝试过... 但我认为、如果单个通道是具有叠加交流的直流、并且单个通道在器件的工作范围内、那么它应该起作用。 另一个挑战是... 我们的所有电子保险丝器件都从输入侧消耗功率、这可能会衰减实际信号。

    您能告诉我信号幅值以检查合适的器件吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    您能告诉我们信号幅值(峰峰值)吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、我的回答很晚、最大电压为44VAC、或者如果我们可以设置电流调节器的值、那么电流调节器是否是更好的解决方案(但也适用于交流电)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    除了信号幅度(峰峰值)外、您能否帮助处理这些线路上的最大电流和系统的典型模块。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunther、

    遗憾的是、我们没有满足您要求的解决方案。 感谢您的观看。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    好的、没问题、感谢您的帮助。

    此致、

    Günther μ A