This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:与 TAS3251固件相关

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898862/tas3251-related-to-tas3251-firmware

器件型号:TAS3251

你(们)好。

 我们希望在 TAS3251上开发一个新的放大器设计、如果我们希望使该功能继续使用 PPC3进行调优、是否必须继续使用 MSP430和 XMOS USB 芯片、以便让 PPC3识别电路板。 或者、我们是否有任何方法可以让我们继续使用 PPC3作为主要的改进工具、但通常可以更改 TAS3251EVM 中使用的内容、甚至可以更改我们自己的设计?

最棒的

盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geego、

    因此、您希望使用 PPC3作为实时调整工具、对吧?  

    PPC3 GUI 依靠 XMOS 通过 USB 连接 GUI 和 TAS3251。  您有 EVM 吗? 如果是、您可以禁用 EVM 上的 IC、并将 I2C 线和音频输入信号传输到您的电路板。 否则、您可能需要构建自己的板来进行链接。 本质上、对于 TAS3251、XMOS 将命令从 USB 转换为 I2C。 TAS3251在 I2C 通信中接受您对 GUI 所做的所有更改。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     感谢详细的解释、这对您有很大帮助。

    最棒的

    盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     关于 XMOS 芯片、我们是第一次使用这个芯片、能否让 XMOS 芯片与 PPC3配合使用需要一个特定的 FW、或者只有 XMOS 的 IC 芯片已经包含了 PPC3所需的内容。 您能给我们一些关于如何将 XMOS 芯片连接到 TAS3251的说明吗?是否有 PDF 文档按照这些指令的顺序?

     感谢您的帮助。

    最棒的

    盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geego、

    PPC3需要与 XMOS 芯片配合使用... 为了实现这一点、您将需要使用 EVM 进行完全相同的原理图设计(我是说 I/O 连接)、并加载 XMOS 固件。 我可以向您分享 EVM 原理图和 XMOS 固件。

    XMOS 在 EVM 上的作用是执行 USB-I2C 转换。 这也可以通过其他 MCU、处理器或您手中的类似设备来实现。 不必是 XMOS 芯片。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     感谢您的提供、如果我们能够提供详细的原理图、我们能否向您寻求帮助、以查看该设计是否适用于 PPC3。 此外、我们还需要 XMOS 固件和方法将固件刻录到 IC。

    最棒的

    盖戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     您应该提供 XMOS 固件和 EVM 原理图。 您可以通过电子邮件将其发送给我们吗?

     我们确实向您发送了一封有关我们设计的详细原理图的电子邮件、您能检查一下它是否适用于 PPC3?

     感谢你的帮助。

    最棒的

    盖戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geego、  

    Sam 将在全国公共假日(中国)举行、直至明天。 他将很快回复您的电子邮件。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州