This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:ANC 组件

Guru**** 2768405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877570/tlv320aic3254-anc-component

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我们在耳机中成功使用 AIC3254、但我们想添加 ANC 功能。 首先、我们将探讨 目前的 AIC3254。 我一直在寻找要在 PurePath 中测试的示例流程、但未找到任何流程。 此外、我还注意到他们在安装文件夹中是一个 ANC 组件、但却无法从 PurePath 进行访问、这是不是一个已停产的功能吗?

如果没有可供使用的组件、我们将如何制作自己的组件? 我没有看到有关如何执行此操作的任何文档、但有几个折射出它应该是可能的。

此致、Oskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oskar、  

    数年前、ANC 组件从 PurePath Studio 中移除。  

    让我给您发送一条私人信息、我们可以进行更多讨论。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图用私人邮件回复您、但可能我犯了一些错误、我仍然不接受回复。

    TI 内部是否有任何可以满足此需求的说明?

    此致、Oskar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oskar、  

    抱歉, 让我今天作出答复。   

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵!