This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA 3255在播放3秒后关断

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890255/tpa3255-tpa-3255-shutdown-after-3-seconds-playing

器件型号:TPA3255
Thread 中讨论的其他器件:TPA3250

您好!

电路板始终运行5秒并关断。 它仅报告故障(电动机灯不亮)

您能帮您检查问题是什么吗?

此致、

李洛伊

e2e.ti.com/.../3255-pure-amp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    您能给我们提供有关您的系统的更多详细信息吗?

    -负载/扬声器的阻抗

    我试着看一下你使用的是哪种类型的电感器,但它是中文的。 您有适合它的数据表吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载阻抗为8欧姆、是一个6.5英寸低音炮。

    下面是我使用的待定性。 6R8M。

    我不使用标准化启动电容器和3.3uF 的替换1uF、我不知道它是否真的很重要。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    那么、无论您是否在播放音频、设备是否会关闭? 如果关闭卷,是否会看到相同的关闭?  

    我没有看到的另一件事是电感器的电感曲线与电流间的关系。 如果电感降至5uH 以下、则放大器可能会关断、因为超出了最小预期阻抗。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    谢谢! 我稍后将进行这些测试、以查看在这些情况下它是否仍然进入故障模式。

    我遇到的另一个问题是 TPA3250关断。 两个示例板遇到了这样的问题:按下芯片时、它可以工作、但当我停止按下时、它会进入故障模式、

    我怀疑是因为制造商使用高温 会使芯片发生伤害、但不确定。 我现在尝试重新组装电路板以进行检查。 如果有任何有用的信息、请与我分享。

    此致、

    李洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    那么、您还在使用 TPA3250?  

    这听起来好像散热焊盘和 PCB 之间的连接不是很好、因为这是焊盘朝下的器件。 这听起来像是您描述中的散热问题。 在什么条件下测试器件?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我非常感谢您的耐心帮助我! 现在、我有一个好消息要告诉您:

    我找到了 TPA3250和 TPA3255的问题所在。 在另一早期版本中、由于我使用100k 电阻连接/复位和 DVDD、因此不会出现此问题。 在这两个新的3250和3255评估板中、我将/Fault 引脚悬空、因为我认为/RESET 引脚在内部上拉。

    如果上拉电阻是强制的、并且可以采取哪些措施来使/复位工作稳定、我需要再次进行检查。

    我 再次查看了/RESET 的功能、并看到将其与 DVDD 连接完全正常。

    另一个新问题是:是否可以将/Reset 引脚与/fault 或/OTW 引脚直接连接以在发生故障或过热时实现自动复位功能?\

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    我很高兴您能够顺利解决这个问题!  

    我看到这个自动复位功能有一个潜在的问题。 假设故障是由于过热而发生的。 如果您有自动复位功能、器件将持续重新打开、然后关闭、因为没有时间冷却!

    过流故障报告是另一种您不希望使其自动复位的故障条件。

    OTW 引脚还可用作削波检测。 因此、我不会直接将其连接到复位、因为您将在检测到削波时复位!

    此致、

    Robert Clifton