This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:我们能否在 TAs2770输出端连接耳机

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901261/tas2770-can-we-connect-the-headphone-at-tas2770-output

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

您好问题、

由于 TAS277音频放大器不适用于耳机、但我想将耳机添加到 TAS2770输出中、会产生什么后果?

插入耳机时、需要关闭扬声器。

此致、

Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    TAS2770最初设计用于扬声器负载、因此我们无法保证它能够以相同的电气性能工作。 但是、如果您的耳机负载支持 D 类输出、则不会出现问题。 如果您想使用该引脚、我建议通过 分别将 ISNS_PD 和 VSNS_PD 寄存器位置为有效来禁用 I SENSE 和 V SENSE 连接。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的回复。

    1.除了上述问题外,我想问您在插入耳机时如何关闭扬声器?

    根据我的理解、TAS2770是一款电压放大器、因此它充当恒压源、电流将根据连接的负载而变化。

    在我们的情况下、VBAT 为5V、耳机阻抗为32 Ω、那么功率和电流要求是什么?  

    请您查看查询。

    此致、

    Shubham jagtap

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    遗憾的是、由于该器件最初设计为不使用耳机负载、因此我们对这类应用没有太多的详细信息。

    我推荐 TLV320DAC3203、这是我们最好的耳机放大器之一。 或者您正在寻找哪种器件?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的澄清。  

    我想问的是、TAS2770是一个恒定电压源、它会根据连接的负载改变电流。

    那么、最大值是多少 TAS2770能够在5V 至18V VBAT 条件下提供的电流。

    此致、

    Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    最大电流将取决于器件可提供的最大功率。 您可以根据使用的输出功率和负载计算电流。 如典型特性部分所示、输出功率取决于负载、VBAT 以及 THD+N 电平

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2770.pdf#page=14

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.