This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:PCM2902c 设置

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900613/pcm2902c-pcm2902c-setup

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件:PCM2900C

我想将 PCM2900C 用作16位 ADC (PCM2900C 具有 USB 端口)。

我需要一个采样率为44.1kHz 的立体声输入。

在数据表中、我必须将接口#2的设置更改为0x03。

有一个 用于设置 PCM2900C 的软件示例。

NI 的我的编程环境 LabView2019。

存在 LabView 示例  

MIT freundlichen Gruessen

Juergen Pfeif年

(保持健康)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    我认为我们没有任何 LabVIEW 示例代码。 通常、我们提供的代码采用直接 I2C 写入或示例 C 代码的形式。 如果您对该器件有任何疑问、我们一定可以为您提供帮助。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我发送您的示例代码吗?

    此致

    Juergen Pfeif年