This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250D2EVM:电感器和交流耦合电容器问题的替代 p/n

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250D2EVM, TPA3250, TPA3245EVM, TPA3245, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900032/tpa3250d2evm-alternate-p-n-for-inductor-and-ac-coupling-cap-question

器件型号:TPA3250D2EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3250TPA3245EVMTPA3245TPA3251

我有(2)个关于 TPA3250D2EVM 的问题

1.您能否为 L2、L3、L4、L5 (Coilcraft p/n MA5172-AE)提供替代 p/n? 具体而言、我正在寻找一个屏蔽且更紧凑的电感器。

2.输出交流耦合电容器(C21、C34、C42、C56)可选择使用跳线短接。 输出交流耦合电容器是可选的、还是存在短路跳线、以便可能将交流耦合电容器重新放置到其他位置? TPA3250数据表电路连接图(第10.2.4节)未显示输出交流耦合电容器。 我正在尝试确定 TPA3250是否需要输出交流耦合电容器来实现最佳性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1.我可以帮助您更好地了解有关您所需电流量的更多信息。 我们在 TPA3245EVM 上使用 UA8013-ALD、但它们也具有10uH 等效值。 这些电感器上的功率损耗较大、但它们是非常紧凑的双核电感器。 但是、它们可能无法处理您所需的电流量。  

    2.只有在执行单端输出模式时才需要这些交流耦合电容器。 在该配置中、扬声器将在没有交流耦合电容器的情况下看到直流电压。 如果您查看第10.2.3节中的电路图、您可以看到我所讨论的内容。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您对替代电感器 UA8013-ALD 的答复和建议。

    我将 UA8014-ALD 与  MA5172-AE 进行了比较。 我在 UA8014-ALD 和 MA5172-AE 之间看到的唯一真正区别是 UA8014-ALD 中的 Isat 电流较低。 这是一个重要特征吗?

    TPA3245是115W 放大器、而 TPA3250是70W 放大器。 尝试了解 UA8014-ALD 为何无法处理功耗较低的放大器 TPA3250中的电流。 您是否认为我需要限制放大器输出(例如通过限制输入)?   

    提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我的一般经验法则是查看电感与电流间的关系曲线、以了解电感在最大电流下的电感下降幅度。 理想情况下、电感略有下降、因为您不希望 LC 滤波器根据输出电流发生变化!  

    第二部分。 我想的是 TPA3251而不是 TPA3250! 很抱歉给您带来困惑。 这些电感器应该适用于 TPA3250、可能适用于 TPA3250、只需计算您期望看到的器件的最大电流并查看电感电感与电流曲线所示的值即可。  

    此致、

    Robert Clifton