This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:辅助时钟

Guru**** 2559400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881781/pcm9211-aux-clock

器件型号:PCM9211

大家好、

您能帮助我的客户进行咨询吗?

我想通过 I2S 将 PCM9211与 CS42L51器件相连。


CS42L51具有我所知的经典 I2S 端口:
主时钟
位时钟
LR 时钟
DOUT
DIN

但是、PCM 9211为 PCM 数据提供单独的接口、即 AUX IN (I2S IN)和 Aux OUT (I2S OUT)。
PCM9211上 AUX IN 的时钟来自何处?
它们是否必须连接到主输出的时钟线?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这两个端口的接口是独立的。 如果他们也需要编解码器中的数据、则可以将其路由到所示的 MPIO 端口之一、并将主输出端口的时钟引脚连接到他们用于 AUXIN 的 MPIO 线路。 该部件不会在内部将 AUXIN 端口与主输出上的时钟同步

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zak、

    感谢你的帮助。 我制作了一张新图纸。 如果我理解正确、我们可以这样做、对吧?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    是的、这就是我的想法。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Zak。
    那么、让我们以这种方式来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!
    根据数据表注释、我们不会使用 PCM9211的内部 ADC、因此将 VCCAD 与 AGNDD 连接。 如何处理引脚 VCOM 以及 AGNDD 或保持断开?

    此致、
    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    重要的是将 VCCAD 与 AGNDD 连接。 VCOM 电压来自 VCCAD 电源、因此如果您这样做、它将不会处于活动状态。 VCOM 引脚仅用于绕过内部基准、因此如果没有 VCCAD、您应该可以将其悬空或接地。

    最棒的

    Zak