This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:通过光学输入进行多通道解码

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060026, TAS5825M, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899392/purepath-cmbevm-multi-channel-decoding-via-optical-input

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-060026TAS5825MTAS5720M

TIDA-060026 (TAS5825EVM-SB)显示了多通道原型设置、其中 PPC-MB 连接到一个单元、然后 I2C 和 I2S 以菊花链形式连接、为所有9.1输出提供放大器通道。 这意味着 PPC-MB 必须接收多通道音频流。 通常、这是编码信息(杜比或 DTS)、但我不相信 PPC-MB 能够解码此信息。 因此、考虑到这一点、我有2个问题:

1.如何将9.1通道输入 PPC-MB

2.通道如何分配给下游模块的各种通道(假设它们具有单独的 I2C 地址)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    TIDA-060026 (TAS5825EVM-SB)可扩展至5.1、7.1和9.1通道配置、仅用于显示2.1配置演示。

    至于具有 PPCMB 的多通道音频接口的功能、它可以使用具有 TDM 模式的 PSIA 输入进行多通道选择。 然后配置板载 TAS5825M/TAS5720M 以选择所需的输出通道。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    这是有道理的。 对于在48kHz/24.576MHz MCLK/12.288MHz BCLK (24位)下运行的8通道 TDM 线路、正确的注册表设置是什么? 假设我们从 TDM 数据流中的通道3和4向左和向右拉动 TAS5825。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

          假设:

          您的 TDM 没有偏移位。

          2.您的 FS/LRCLK 只有一个位脉冲。(如果您的 LRCLK >8位,则需要将寄存器33的位3-2设置为00)

          您需要按如下方式设置寄存器0x33/0x34:

         0x33设置为0x16 (TAS5825M 的 TDM/DSP 格式;LRCLK 脉冲< 8 SCLK;32位字长)

         0x34设置为0x40 (采集通道3和4为64位移位)