This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:与编解码器 Linux 驱动程序相关的问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876228/tlv320aic3106-issue-related-to-codec-linux-driver

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:AM5718

你(们)好

我有基于 AM5718和 TLV320AIC3106的定制板。我移植了编解码器驱动程序、其工作正常。 但我需要设置  左侧 AGC 噪声阈值控制、
 右 AGC 噪声阈值控制。 但在 Linux 驱动程序 tlv320aic3x.c 中、我看不到控件。 如何设置这些参数。  

此致

Satheesh Kumar S

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satheesh,

    遗憾的是、我们不提供驱动程序支持。 您可以在网上使用一些示例。  

    如果编解码器出现问题、并且提供了原理图/寄存器配置、我会很高兴查看。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Aaron

    除此功能外,TI 提供的驱动程序还提供其它所有功能。为什么?

    此致

    Satheesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satheesh,

    不幸的是,我没有答案。 这些编解码器的 TI 驱动程序几乎是8年前制造的、我们在这些驱动程序方面不再具备专业知识。

    此致、

    Aaron