This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:PurePath 控制主板和 EVM 无法播放声音

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751MEVM, TAS5751M, PCM9211, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889824/tas5751mevm-purepath-control-motherboard-and-the-evm-are-not-playing-sound

器件型号:TAS5751MEVM
主题中讨论的其他器件: PCM3168PCM9211TAS5751MTLV320AIC3262

大家好、音频工程师!

我有 TAS5751MEVM + PurePath 控制主板+ PurePath 控制3。 发言者没有声音,只是非常安静的哨声。 我的 Windows 10 Pro 没有给我任何机会从 USBfirmware_V0354_Home 安装驱动程序。 它正在安装一些 Microsoft 驱动程序。 TI USB 音频设备控制面板不显示任何 USB 音频设备。 然而、Windows 正在枚举一些 USB EVM 音频器件。 我认为 USB 驱动程序不合适、这可能是我听不到扬声器声音的原因。 但线路输入和同轴电缆 SPDIF 输入也没有声音。

我需要帮助。

Svetoslav Valkov



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Svetoslav、  

    您是否成功地对 PPC3应用执行了硬件检查?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    硬件检查正常。

    昨天晚上、我研究了原理图、进行了一些测量、发现 SDIN 信号不是从 PCM9211传输到 TAS5751M。 根据 PPC 主板原理图、信号路径从 PCM9211到 BUF1..4、然后被分成2个芯片-神秘的 PCM3168和 TLV320AIC3262IZF。 TLV320AIC3262IZF 有一些 DOUT 引脚、还有一个"神奇"MUX3.0.7、用于将信号传输到 EVM 连接器。
    现在、我似乎必须控制 TLV320AIC3262IZF。 但我没有用于执行此操作的应用程序或工具。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Svetoslav、  

    TLV320AIC3262由 PPC3应用控制、当您选择同轴电缆输入时、它会选择 SPDIF/同轴电缆中的 I2C 数据流过、而不是外部 PSIA I2S 数据流过、多路复用器会自动选择 I2C 数据(通过填充的电阻器)流向连接器。  

    出于实验目的、您能否将 PPC3 GUI 中的音频 IO 切换为 USB、并查看您是否能够播放音频? 如果您可以通过光缆进行实验(因为这与同轴电缆的路径相同)、则该实验会更有帮助、但我知道您可能没有这种方法。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我尝试切换到 USB 输入、但也没有声音。  我想这是某个驱动程序问题。 我上传了一个 PDF 文件、解释了我的工作。 希望您能看到它。 如果它更合适、我会在 Word 中看到它。 e2e.ti.com/.../TAS5751EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Svetoslav、  

    我与一直为您提供帮助的 FAE 联系、他告诉我、他已经为您订购了一个新的电路板。 我认为这是正确的下一步、因为您的下一步不使用 USB 输入操作、这会导致我相信它会受到某种程度的损坏。 可能是擦除的 EEPROM?  

    此 e2e 中涉及两个问题:  

    1. PPCMB 的同轴输入:我个人从未需要支持这种类型的输入、这种情况非常罕见。 我已经与同事了解了这种输入选择、PPCMB 不支持这种选择。 我们已采取后续步骤、通过 GUI 删除软件选项、并将在下一版 PPCMB 中删除硬件选项。  

    2. TI 音频 USB 驱动程序:如果您怀疑自己的 TI 音频设备驱动程序不正确、则后续步骤为:  

    a.打开设备管理器

    b.在"声音、视频和游戏控制器"下找到"USB-AudioEVM"  

    c.右键单击此驱动程序并单击"Uninstall Device"(卸载设备)

    d.拔下 USB 插头、将 USB 重新插入计算机、这将使计算机能够识别正确的驱动程序。  

    在使用多个 TI 音频 EVM (如您所能想象的那样、通常在总部)时、有时会发生驱动程序错误。  

    希望这对您有所帮助、并对您在使用我们的产品时遇到的任何不便/困难表示抱歉。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Svetoslav、  

    PPCMB 经验证可与 AP 与同轴输入配合使用,只要 AP 上的输出设置为“数字平衡”即可。

    希望您能通过 FAE 发送给您的新电路板看到这一点。  

    很抱歉造成混淆。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州