This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883955/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

我正在使用4个并 联的扬声器、所有4个是45W 和6欧姆、因此 在并联连接后、它们为我提供3欧姆 、我准备提供20V 10A 的电源是否正常? 如果不是、我可以使用的最好的器件。 我有噪声 ns-20g、这是200W 的放大 器芯片:美国 TI 德州仪器 TPA3116 ×2。

请你尽早就此作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamran、

    我有点困惑、您说您并联了所有4个6欧姆扬声器。 这应产生1.5欧姆的阻抗。 我是否误解了您的系统设计方式?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert Clifton 感谢您的快速响应。

    正如您现在所说的、每通道的电阻为3欧姆。我的问题是、在 使用噪声 ns-20g 放大器之前、我应该提供多少安培的200W 功率、我应该提供的电压。 这是一项200W 的反洗钱。

      此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamran、

    让我们后退一步、看看数字。 20V 10A 电源看起来能够提供200W、但实际上却无法提供。 原因是这些是峰值电压和电流、我们需要 rms 值来运行功率计算。  

    因此、查看10A 峰值、要获得 rms 电流、您需要获取峰值电流/sqrt (2)。 因此、10/sqrt (2)= 7.07Arms。 对电压执行相同的操作将为您提供14.14Vrms。 将这些相乘可得到100W 的功率! 这不考虑器件的负载和限制。

    您的系统将无法产生200W 输出。

    此致、

    Robert Clifton