This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:电路板尺寸和连接器引脚1位置请求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562YFPEVM-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901458/tas2562yfpevm-dc-board-dimension-and-connectors-pin-1-location-request

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC

大家好、

我们的客户希望获得 显示以下两个40引脚连接器的电路板尺寸和引脚1位置的图纸:

客户正在设计一个将插入 TAS2562YFPEVM-DC 的定制 PCB、这就是他们需要使用 引脚1位置获得 J1和 J2连接器上方尺寸以及确切位置的原因。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请注意、EVM 仅是评估模块、不批准作为最终产品包含这些模块。

    有关所需尺寸、请参阅以下内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您提供这张包含维度的图像、我将让客户了解您分享的这些信息。

    此致、

    Jonathan