This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001-Q1:此器件是否支持 TDM?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001-Q1, DIR9001, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892401/dir9001-q1-does-this-device-support-tdm

器件型号:DIR9001-Q1
主题中讨论的其他器件: DIR9001PCM9211

大家好、团队、

我可以问一个问题、DIR9001-Q1是否支持 TDM? 还是仅 I2S?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    否、DIR9001不支持 TDM 输出。  它支持 I2S、LJ 和 RJ。

    PCM9211还具有 DIR 功能、但也仅支持 I2S、LJ 和 RJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin 对此进行了澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    有关 DIR9001-Q1的另一个问题。 在系统测试中、DIR9001-Q1设置为主器件、音频处理器设置为从器件。

    我们可以交换两个器件的角色吗? 这是 DIR9001-Q1作为从属设备、音频处理器作为主设备吗?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    无法将 DIR9001-Q1作为音频串行接口(ASI)总线从器件运行、这意味着 SCLK、BCLK 和 LRCLK 信号将作为 DIR9001的输入、只有 DOUT 作为输出。 SCLK、BCLK 和 LRCLK 信号始终通过 DIR9001输出。   

    但是、可以通过馈入5V、24.576MHz 时钟来使 SCLK、BCLK 和 LRCLK 与外部主器件同步、如数据表的"XTI 时钟源和振荡放大器"部分第16页所述。  

    如果您看图7、就会看到不同输出的时钟树、并且 XTI 时钟输入将直接分频以驱动 SCK/BCLK/LRCK 输出、从而满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我对 DIR9001 EVM 有一个问题。

    下面是我们通过 SN74LVU04至 DIR9001 RXIN 在 EVM 上测试的波形。 VCC 为3.3V。 我们测试了输入信号和引脚1/2/4信号波形。 我的问题:

    在 EVM 用户指南 BOM 中、R002的原理图中为47欧姆、而不是47欧姆。 哪一个适用于 EVM?

    2.对于 EVM 上的 SN74LVU04、如何设计 R002和 R003电阻分压器? 逆变器输出电压应等于 Vcc、但根据计算结果、PIN2上的 pkpk 电压与我们通过示波器测试的电压不同。

    EVM 用户指南中的 SN74LVU04原理图。

    CN001输入信号。 pkpk 为520mV。

    SN74LVU04引脚1信号、pkpk 为550mV、偏移为1.5V。

    SN74LVU04 PIN2信号、pkpk 为2.82V。

    SN74LVU04引脚4信号、pkpk 为3.3V、等于 Vcc。

    谢谢、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查了用于构建 EVM 的 BOM、R002组件值应为47千欧、R003为2.2千欧、这与原理图相匹配。

    有两个因素会影响引脚2的行为

    1)  负载为2.2k、这会由于输出电流增加而降低 VOH/VOL 电平。  

    2)  当数字电路的输入不是引脚1电压上所示的强逻辑"0/1"时、输出的驱动强度不会达到其本身的强。

    这就是为什么添加了一个额外的逆变器、并且引脚4输出用于 DIR9001输入。