主题中讨论的其他器件: TAS5805
您好、TI、
我想问如何修改 TAS5805M。的反馈通道数量
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sheng、
您能详细说明您的问题吗?
我们将在了解您的问题后研究此问题。
此致、
Alix Wan。
您好 、Alix Wan,
首先、感谢您回答我的问题。
TSA5805m 的输入是 TDM,我已将 TAS5805M 配置为 TDM 格式。 但扬声器具有 单声道输出。
当 TSA5805m 的 I ,为 I2S μ s 并 将 TAS5805M 配置为 TDM 格式时。 扬声器输出正常。
因此、要使 TSA5805m 的输入得到 TDM 和正常的扬声器输出、我可以做的是什么。
谢谢。
你好、Sheng、
请参阅此指南、了解如何为 TAS5805配置 TDM。
然后、请遵循以下指导:
e2e.ti.com/.../1563.TAS58xxTDM16-Configurations.pdf
P.S.注释0x98是 I2C 地址、对于 TAS5805、它是0x58或0x5a、0x5c、0x5e。
如果您的配置仍然不起作用、请与我分享您的配置。 比如、TDM4? TDM8TM、TAS5805的配置(.pppc3文件)、有关如何测试它的详细说明。
此致、
Alix Wan。