This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何修改反馈通道的数量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881556/tas5805m-how-to-modify-the-number-of-feedback-channels

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好、TI、

我想问如何修改 TAS5805M。的反馈通道数量

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱生、您好!  

    请详细说明这个问题吗? 我不确定反馈渠道是什么意思(您是指 GPIO 吗?)

    您的应用是什么?

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Carolina、

    我正在执行环回测试。 当8通道录音的音频从 TAS5805m 的 sdout 输出时、通道数错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    您能详细说明您的问题吗?

    1. 这里的8通道意味着什么? 如您所知、TSA5805m 的输入是 I2S 或 TDM。 您是指 TDM?
    2. 如果是只有两个通道的 I2S、我对吗?
    3. 如果是 TDM、您是否已将 TAS5805M 配置为 TDM 格式。 请参阅:TAS5805M 数据表--> 寄存器映射-->搜索 TDM

    我们将在了解您的问题后研究此问题。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Alix Wan,

    首先、感谢您回答我的问题。

    TSA5805m 的输入是 TDM,我已将 TAS5805M 配置为 TDM 格式。  但扬声器具有 单声道输出。

    当 TSA5805m 的 I ,为 I2S μ s 并 将 TAS5805M 配置为 TDM 格式时。 扬声器输出正常。

    因此、要使 TSA5805m 的输入得到 TDM 和正常的扬声器输出、我可以做的是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、  

    请参阅此指南、了解如何为 TAS5805配置 TDM。  

    然后、请遵循以下指导:

     e2e.ti.com/.../1563.TAS58xxTDM16-Configurations.pdf

    P.S.注释0x98是 I2C 地址、对于 TAS5805、它是0x58或0x5a、0x5c、0x5e。

    如果您的配置仍然不起作用、请与我分享您的配置。 比如、TDM4? TDM8TM、TAS5805的配置(.pppc3文件)、有关如何测试它的详细说明。

    此致、

    Alix Wan。