This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:回顾电路

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891500/ne5532-review-circuit

器件型号:NE5532

e2e.ti.com/.../Audio_5F00_circiut.pdf

尊敬的 TI 和所有人:

我设计了音频设备电路。 即 MIC 工作站:带铃声的输入 MIC 和 AUX,并控制其它音频设备。

在上面、我连接了音频电路的一部分。 即2个 MIC 输入;冷凝器 MIC 和动态 MIC。 输入是混合的。

输出选择模式2;混合 MIC 或蜂鸣响铃。  

请查看该电路。

 

而且、因为我没有在这个红圈电路下面进行设计、所以 我想知道这个电路。

我认为 ESD 和 EMC 有所改进、但我不知道这一点。  

请告诉我我我的问题:是否需要另一个部件来改进该电路。

最好的爬梯

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inho、

    是的、您提到的所有电路都用于降低麦克风输入上的噪声。 基本上、这些滤波器可以减少麦克风线路上的纹波。我认为音频改进不需要额外的电路。

    我还回顾了其余的麦克风连接、一切看起来都很好。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢你的答复。

    我有疑问。

    在我的电路连接文件 Q20、Q21上、RLY1是连接的数字 GND (用于数字器件和电源接地。 非*AGND)。
    * AGND 用于音频接地

    这些部件用于音频静音。

    连接是否正确?

    请以正确的方式告知我我的问题。


    此致、

    全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inho、

    这取决于您的设计上的数字活动。 通常、我们建议将数字活动与模拟活动分开、因为数字部分可能存在一些高频噪声成分。 由于内部调制或振荡器、有些器件的数字部分以高频率工作。 如果您的设计具有此类活动、则可能存在输出端存在高频噪声(通常为带外噪声)的风险。 如果是这种情况、我建议将 Q20、Q21 RLY1路由到模拟接地。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.