This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876575/tas5630b-tas5630b

器件型号:TAS5630B

尊敬的 TI:

我们使用连接到1:4音频变压器的 TAS5630B 来打造具有100V 输出的 PA 放大器。 我们在现场看到一些故障、但无法跟踪其原因。 TI 器件以 PBTL 模式驱动变压器。 当我们遇到故障器件时、还有一个或多个输出引脚对地短路。 我想我们已经针对本论坛中讨论的变压器饱和采取了所有预防措施。

如果 TI 的任何人都可以查看我们的原理图、这是不可能的?

此致 Trond Inge Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trond Inge Wang:  

    我们很高兴查看原理图和布局、看看我们是否可以发现潜在的问题。 您是否愿意在 E2E 上发布原理图和布局?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    下面是原理图的快照。 不包含变压器。 如果我们可以脱机、我可以向您发送完整的.pdf 文件。

    此致 Trond Inge

    e2e.ti.com/.../TAS5630B-breakdown.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trond Inge Wang:  

    您所附的原理图屏幕截图似乎有点模糊。  

    您可以通过电子邮件将其发送给我吗? carolina@ti.com     

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州