This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -设置 I2S 格式

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876238/tas5805m-tas5805m---setting-i2s-format

器件型号:TAS5805M

您好!

当我设置寄存器0x33 = 0x02 (24位)、0x34 = 0x00。  音频数据的最高有效位位于 LRCK 边缘的什么位置(或多少个 BCK)?  

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、  

    您的当前配置  

    寄存器0x34=00、0 bck (无偏移)。  

    有关更多详细信息、请参阅 数据表的第54页。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    I2S 设置  是所有 TI 放大器中最令人困惑的设置。

    当我设置0x34=00时、我将获得 I2S 格式、如下所示:

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、  

    是的、您将得到 I2S 格式、SAP_CTRL2寄存器设置可用的偏移量更适合 TDM 用途。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州