This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:Linux 驱动程序、PWM、激光器建议

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892361/pp-salb-evm-linux-driver-pwm-laser-proposal

器件型号:PP-SALB-EVM

您好!

1.是否已支持用于连接2个 MEMS 麦克风的 PWM 接口?
2.是否建议使用廉价激光测量膜偏转?
3. TI 是否提供 Linux 驱动程序用于在我们的系统中实施?

感谢您的支持。

BR、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    您可以告诉我实际的器件吗? 我们可以检查是否支持 Linux 驱动程序。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    使用的器件是 TAS2563。

    此致、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    我们将邀请另一位音频专家来处理此器件问题。 我会向他提出这个问题。  谢谢你。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    关于 Linux 驱动程序、您能否查看此 e2e 线程、看看它是否适合您?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/864595/3198646#3198646

    关于推荐的激光器、对于薄膜偏转的小测试、我们使用 Keyence LK-G5000系列。 此激光器适用于此类测试。

    https://www.keyence.com/products/measure/laser-1d/lk-g5000/models/lk-h2/downloads/?mode=so

    遗憾的是、还不支持2个 MEMS 麦克风的 PWM 接口。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    您是否已经估算了何时支持2个 MEMS 麦克风的 PWM 接口?

    此致、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我将联系我们的软件团队以获得有关此问题的答案。 到目前为止、没有支持此功能的计划、但我将联系他们以将其包括在我们的列表中。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.