This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825数据表的 I2C 下降时间规格问题

Guru**** 2545070 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883583/tas5825m-question-of-i2c-fall-time-specification-of-tas5825-datasheet

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

根据 TAS5825数据表、SCL 和 SDA 的下降时间为20+0.1CB ns (最小值)。 这里有两个问题:

1.我们在 SCL 上有10ns 的下降时间,客户的系统板上有400kHz 的下降时间。 对于 TAS5825、10ns 是否合适? 我们假设我们应该定义最大全时、而不是最小值。
2. CB 的含义是什么?  



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我的同事可以更好地回答第一个问题、但 CB 代表每个总线线路的容性负载。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以参阅下面有关 I2C 协议要求的 E2E 项目、CB 是整个总线的总容量。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 Robert、感谢您的建议。 我们是否应该按照 I2C 规范从 TAS5825数据表中删除最小下降时间的要求?...Wayne Chen
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据 I2C 协议要求、TAS5825M 确实遵循快速模式下的最小下降/上升时间限制。

    此致、

    Matthew