This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:干扰 Beepgenerator 的噪声

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892834/tlv320aic3204evm-k-disturbing-noise-at-beepgenerator

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TLV320AIC3254

您好!

激活蜂鸣器后、可在蜂鸣信号上看到或听到明显的噪音。

蜂鸣声越安静、可以听到的噪音就越清楚。

如果我禁用"Automute"功能、则在发出蜂鸣音后也可以听到噪音。

而不是以前。 在附录中、我的代码和由 LOL (TP09)测量的范围屏幕截图。

如何降低噪声?

e2e.ti.com/.../Init_5F00_codec.txtBest此致

Richard Dicklberger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard!

    我在这里看到了代码片段、但没有看到示波器的屏幕截图、您能不能发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的屏幕截图。  我们不希望蜂鸣音输出产生如此大的噪声,即使在自动静音后,空闲信道也会产生很大的噪声。  不确定是由于器件配置设置错误还是噪声本身通过 I2S 输入。  我们将尝试使用 您提供的器件配置设置在 TLV320AIC3204 EVM 上重现此问题。  在当前新冠疫情下、可能需要几天时间才能解决问题。  我会尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我正在使用电路板 TLV320AIC3254、很遗憾、我在说明中错误地说明了这一点。

    DIP 开关(SW2)具有以下配置:1-LO、2-HI、3-LO、4-LO、5-HI、 6 LO、7 LO、8 LO。

    我通过函数发生器为 MCLK (12MHz)馈送信号。 此外、我只注意到在 EVM 板上、输出 LOL 和 LOR 有一个低通滤波器(R7/C17;R8/C18)。

    当我在 J6 1/2处测量时、噪声不再可测量。 不过、通过软件配置尽量减少噪声对我来说是非常有益的。

    在我的硬件应用中、我没有 RC 滤波器。     

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的更新!  我们来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉耽误你的时间。  我相信您可能正在处理一些带外噪声问题、这些问题 通常 通过 您在 EVM 上看到的 LPF 来解决。  本 应用手册 更详细地介绍了细节- 您在硬件中用蓝线连接 LPF 有多困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持。

    此致

    Richard