This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:多器件 PWM 相位同步配置过程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881976/tas5825m-multi-devices-pwm-phase-synchronization-configuration-procedure

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我的客户想知道多器件 PWM 相位同步的配置过程。

他们希望在启动时配置此设置、 而数据表 要求在配置此设置时停止 I2S 信号。 但是 、数据表中的该器件启动过程  需要持续为 I2S 供电。
在启动过程中配置 DSP 系数后、我认为该器件接受 I2S 暂停。
是这样吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们将与设计团队进一步核实多器件 PWM 相位同步的启动序列要求、并尽快为您提供反馈。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我的问题是否有更新?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    在与设计团队确认后、I2S 暂停、返回是多器件 PWM 同步的触发信号。 因此、顺序应为:

    1. 按照启动顺序要求初始化 TAS5825M。
    2. 初始化后 、请参考多个器件 PWM 步骤来停止 I2S、配置 I2C、然后返回 I2S。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的支持。
    我将向客户推荐在正常运行术语中开始初始化多个器件 PWM 步骤。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi