This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC3262EVM-U:tlv320aic3104

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901207/compiler-tlv320aic3262evm-u-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我正在使用 Beagle 骨骼绿色板。 我正在尝试将 tlv320aic3104连接到它。 我想知道如何将其连接到电路板、以及如何修改器件树文件以实现它。 它在处理器上有两个 McASP (McASP0和 McASP1)端口。 但我无法理解要实现的正确步骤。

谢谢、此致

Venkat R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat、

    我不是有关器件树的专家、但如果您访问 github.com/beagleboard 、则可以找到 Linux/arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi 、这是使用 TLV320AIC3104实现的。  这可能会让您付出更大的努力。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我问的是 Beagle Bone Green Board、它具有 AM335x 处理器、但您提供了指向 BeagleBone board x15的链接、后者具有 AM572x。

    请查看问题。

    谢谢、此致

    Venkat R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、  

    是的、您仍然需要执行一些工作来创建您的器件树、 但这是使用 McASP0实现 AIC3104的示例。  提及 AIC3104的部分应基本保持不变。  根据电路板的不同、您可能会使用不同的 McASP 总线或 I2C 总线。  我希望您能够根据我链接到的设备树修改设备树。  

    此致、

    -Steve Wilson