This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:更高效@100Wx2ch、4 Ω

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876170/tpa3251-more-efficient-100wx2ch-4ohm

器件型号:TPA3251
Thread 中讨论的其他器件: TPA3221

您好!

我的客户在 100Wx2ch、4 Ω 条件下使用 TPA3251。

尽管他们正在寻找更高效的器件、但我们找不到它。

如果有更高效的器件、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    在100W 时、TPA3251器件应该非常高效。 D 类放大器的效率非常高、具体取决于器件运行的功率级别、PVDD、电压和负载。

    您能否提供有关他们希望在何处获得更高效率的更多详细信息?  

    谢谢、

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    正如 Robert 建议的那样、"更高效"应该被指定为 PVDD、负载、输出功率水平。

    此外、我们还推出了一款新器件 TPA3221、与 AD 调制相比、该器件具有可实现更高效率的平视模式。 请帮助客户进行评估。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢您的信息。

    您是否有 TPA3221头模式下效率与输出功率的关系图?

    我在数据表中找不到。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您将此事提请我们注意。 您能否与我们分享您计划使用的 PVDD 电压?  

    如果使用30V 电压、则 HEAD 模式下的空闲功率损耗为0.25W。 这样、您就可以对输出功率水平进行粗略估算、因为在较高的功率水平下、电感器损耗会产生更强的影响、因此离空闲时间更近的功率水平比远的时间更精确。  

    此致、

    Robert Clifton