This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:主模式下 TLV320AIC3104的 MCLK

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892210/tlv320aic3104-q1-the-mclk-of-tlv320aic3104-in-master-mode

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好专家:


关于编解码 器 TLV320AIC3104,在本例中,它处于主控模式,现在我们想知道:

如何生成 TLV320AIC3104的 MCLK 、以及它可以接收到何种类型的时钟、外部 OSC?但它输出正弦波、PSL 有助于确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCLK 通常由主机处理器生成、用于生成 ADC 和 DAC FS。 CODE_CLK 必须始终= 256*Fsref。 Fsref 只能为48k 或44.1k。 因此、在 AIC310x 器件上、该值必须为12.288Mhz 或11.2896Mhz (48/44.1)。编解码器也可以为 CODE_CLK 使用 BCLK、而 MCLK 可能保持未连接状态。  

    我不确定您的意思是“但它输出正弦波” 。 什么输出正弦波? 您能详细说明吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在我们的情况下、编解码器处于主控模式 处理器处于受控模式、没有 MCLK)、那么在我看来、如何获得 MCLK?它可以由外部晶体振荡器生成、在这种情况下、编解码器的 MCLK 将从模拟时钟输入(正弦波)中获得。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复! MCLK 输入应为方波。 正如我在上面提到的、对于 ADC 和 DAC FS、可以使用 BCLK 代替 MCLK。 检查寄存器105和106。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果编解码器处于主控模式、则 意味着 BCLK 是一个输出、就像图中所示:

    在这种情况下、我们需要另一个时钟源、如果使用外部 OSC、它应该是正弦波输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是正确的、但对于 AIC310x 系列、在 PLL 被启用的情况下、您可以选择用于生成 ADC/DAC FS 的 BCLK。 这样就无需使用 MCLK。  

    除非您的处理器需要 MCLK、否则在本例中、是的、请使用振荡器来生成方波(而不是正弦波)。 使用振荡器时、我们建议使用 PLL 来帮助解决任何 CLK 抖动。 如需更多信息、请参阅数据表中的第10.3.3.1节。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我对您的音频时钟生成解决方案感到困惑、我知道  BCLK 可用于生成 ADC/DAC FS、但我们如何获得 BCLK? 在我看来、这只是被限制为作为编解码器的从器件。

    现在、在本例中、编解码器处于主控模式、BCLK 输出到处理器、在 PLL 启用的情况下、PLLCLK_IN 可以是 MCLK 或 BCLK、由第0页寄存器102选择、位 D5至 D4、然后

    我们还需要时钟源(如何获取 BCLK?)。

    如果我们必须使用 振荡器、PLL 使能只有助于从各种可能的 MCLK 输入中生成音频时钟、特别关注已经广泛使用的标准 MCLK 速率。

    您能帮  我们提供可生成方波的可选且合适的振荡器组件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 我之前有点困惑。  

    使用 TI 的参数搜索、我找到 了 LMK62I0-100M。这是一个具有低抖动和100MHz 最大频率的参考时钟发生器。 这应该会达到目的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查一下、非常感谢您的支持!