This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:有关 VREG 引脚(引脚编号42)与放大器;AVDD 引脚(引脚编号9)的阐述

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881764/tas5755m-clarification-about-the-vreg-pin-pin-number-42-avdd-pin-pin-number-9

器件型号:TAS5755M

你(们)好

我们 计划在项目之一中使用 TAS5755MDFD、我们有 TAS5755MDFD 芯片的样片。 其中、我们找到的 VREG 引脚(引脚编号42)和 AVDD 引脚(引脚编号9)
TAS5755MDFD 具有连续性通过万用表进行检查时、我们怀疑这两个引脚属于芯片内的同一域、但我们无法找到有关的大量信息
数据表中的 VREG 引脚。 您能否澄清一下这两个引脚是否属于芯片内的同一域、以及引脚之间是否存在短路


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREG 用于数字稳压器输出、否则、AVDD 用于模拟稳压器输出。 它们不在同一个域中。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS5755MDFD 数据表中描述了 VREG 引脚(引脚编号42)、AVDD 引脚(引脚编号9)在不同的域中工作、
    您还确认了 VREG 引脚(引脚编号42)属于数字域、AVDD 引脚(引脚编号9)属于模拟域、但我们发现了这一点
    通过万用表检查 TAS5755MDFD 的 VREG 引脚(引脚编号42)和 AVDD 引脚(引脚编号9)是否导通、
    我们怀疑这两个引脚在内部短路、我们不知道它是否可以接受、我们怀疑它能否正常工作、
    请澄清这一疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    AVDD 和 VREG 之间的这种连续性不存在进一步的问题。 请继续、并告知我们需要进一步的帮助。

    此致、

    Matthew