请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5755M This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TAS5755MDFD 数据表中描述了 VREG 引脚(引脚编号42)、AVDD 引脚(引脚编号9)在不同的域中工作、
您还确认了 VREG 引脚(引脚编号42)属于数字域、AVDD 引脚(引脚编号9)属于模拟域、但我们发现了这一点
通过万用表检查 TAS5755MDFD 的 VREG 引脚(引脚编号42)和 AVDD 引脚(引脚编号9)是否导通、
我们怀疑这两个引脚在内部短路、我们不知道它是否可以接受、我们怀疑它能否正常工作、
请澄清这一疑问。