This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:通道音量控制

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876622/tlv320adc5140-channel-volume-control

器件型号:TLV320ADC5140

我正在研究如何为多输入扬声器类系统设计该部件。  我计划对所有输入使用模拟输入通道配置、并对每个输入通道使用 AGC 功能。  此外、我打算使用数字混合、将我选定的所有输入通道都放入单个输出通道中。  好极了。  我的问题是、我希望产品的用户能够动态调节混合电平、以便在混合完成后(以及在我的 DAC 过程中)、某些模拟输入最终会比其他输入更大。  我无法在数据表中看到如何执行此操作。  输入通道上的任何电平设置(增益、AGC 目标电平等)似乎都不能动态完成。  我缺少什么吗?  我应该查看另一个器件吗?

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    不建议动态调整增益。  但始终可以调节数字音量。

    如果未使用 DRE 或 AGC、 可以将通道静音、更改增益并再次取消静音、 但在动态情况下、增益变化将导致可闻伪影。  

    数字混频器系数位于数据集的第4页、为1.31格式的32位。  这意味着0x7FFFFFFF 等效于+1 (0dB 增益)、0x00000000等效于静音(零数据)、中间设置的混频器比例因子可计算为 HEX2DEC (值)/2^31。 如果 MSB 为1、则衰减保持不变、但其相位会反转。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的回答。

    如果我坚持使用该器件、您调整混频器系数的想法可能只适用于我的特定应用、因为我们可能能够修改允许用户进行这些混合更改的方式。  

    我是否理解这些系数值也不能动态调整、而是尝试这样做仍会导致伪影?  我是硬件人员、而不是软件、所以我只是想弄清楚什么是可能的、这样我就可以在时间到来时向我的代码编写器提供信息。

    此致、

    Phil