This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -混合模式

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892272/tas5805m-tas5805m---hybrid-mode

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我想了解有关混合模式操作与 BD 模式操作的更多详细信息。

数据表中的信息非常简短、我无法理解这两种模式之间的差异。

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK、

    星期六、我们的音频专家可以立即回答您的问题。 他将在周一返回办公室时向您进行检查并提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    TI 在 TAS5805和 TAS5825中引入了混合模式。  TAS5805的混合模式比 TAS5825更简单。  

    但是、请首先参考学习材料、然后再提出进一步的问题:

    1. 视频:  
    2. 应用手册:  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    希望 Alix 提供的信息对您有所帮助。 我现在将结束该主题、如果有更多问题、请返回我们。

    迪伦