This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PGA 噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890875/pcm1860-pga-noise

器件型号:PCM1860

您好!

 

我们的客户评估了 PCM1860EVM、并在将 PGA 增益从"31.5dB 更改为32.0dB"或"32.0dB 更改为31.5dB"的同时发现了小的噼啪噪声。

 

在另一个增益设置中没有噼啪噪声、并且  没有信号输入条件、这 种非常小的噼啪噪声 在本底噪声之上出现。

 

 

 该噪声的根本原因是什么?PGA 架构原因是什么?  他们只是想知道根本原因。

 

此致、

Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    您能否确认对于该特定增益阶跃、这是否似乎仅在一个器件上发生?  这个增益变化有可能是用于增益调节的修整级中的一个主要进位转换、这有可能导致更大的毛刺脉冲、但是这只是一个初步的猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

     

    很抱歉、回复速度慢、我们得到了客户的反馈。

    在进行 ES1评估的多个器件上、他们发现了噼啪噪声、这是相同增益阶跃下的较小直流偏移变化。

    在我们地区完成"远程工作"时、我将确认 ES1产品的噪声级别。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    感谢您的回答。  我们将在接下来的几天内对此进行研究、但目前的情况与您类似。