This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:最大/最小模拟输入电压

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874310/tlv320aic3106-max-min-analog-input-voltage

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们正在设计 PCB、并计划放置 TLV320AIC3106。 有关最大/最小模拟输入电压的规格为(来源 SLAS509F–2006年12月–2014年12月修订):

模拟输入电压 AVSS_ADC –0.3 | AVDD + 0.3


因此、模拟信号不能小于0.3V、因此该信号必须具有偏置。
但是、在评估板上、信号通过100N 电容器去耦。

-线路输入信号是否应具有偏置电压?
-如果是、为什么规格中提到的最小模拟输入电压为0.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好。  TLV320AIC3106具有1.3V 的内部偏置电压、可将交流耦合输入电压上拉至大约1/2 Vs 的电压电平。  输入信号范围高达0.707Vrms 或1Vpp、该范围位于1.3V 直流偏置上、因此信号在内部摆动到 ADC 中的0.3V 至2.3V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许要添加更多细节:

    如果您对输入进行直流耦合、则不应施加-0.3V 至 AVDD+0.3V 范围之外的电压。

    如果您施加交流电压、则不要施加太大的信号、以至于在内部1.3V 直流偏置上时、它们将超出-0.3V 至 AVDD+0.3V 的相同绝对最大范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的详细回答!

    我想注意的是、在第一个响应中、最大输入实际上是2Vpp、而不是1Vpp。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、这是真的、谢谢。