This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891875/tas5731m-tas5731m

器件型号:TAS5731M

您好,

我在 TAS5731M GUI 界面中将主卷设置为4.5dB、GUI 显示主卷的 I2C=0x07、但 cfg 文件没有0x07 vlue。我想知道原因。

我尝试将 X07 27添加到我的代码中。系统启动完成后、我读取0x07'vlue 为30 (默认 vlue)。我们如何将不同的 vlue 更改为0x27以更改  主卷

THS!.e2e.ti.com/.../0809.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oasis、

    在器件上电期间、您是否尝试直接在 GUI I2C 写入/读取接口上进行修改?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda,

    X07地址在 I2C 输出窗口中显示为空、这是唯一的一个空值、但在 I2C 存储器工具上、我可以从 X07中读取27。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oasis、  

    当您说它显示"空"时、您能附加屏幕截图吗?  

    此外、我知道您说"这是唯一的空值"、这意味着您尝试写入其他寄存器并读回您写入的内容?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州