This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:读取寄存器失败

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883555/tas2505-failure-the-read-the-register

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户现在评估了 TAS2505、并遇到了一些故障。

你能提供建议吗?

1.客户同时将1写入 POR (第1页、寄存器1、D3 = 1)和 LDO 带隙(第1页、寄存器1、D1 = 1)。 在客户尝试读取另一个电阻器后、该值为0xFF。 这是正确的行为吗? 如果有任何问题、请告知我。

2.  当客户设置 LDO 带隙(第1页,寄存器1,D1 = 1)时,PLL_PR 和 PLL_J 以及一些电阻器更改为默认值。 您是否知道为什么要重置?

3.在“2”之后,客户读取 D1从1变为0。 器件是否自动更改?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    您能否提供电路原理图以获得有关此问题的更多详细信息?

    您是否有更多客户遇到寄存器设置问题的情况?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已经直接为您设置了原理图。 请检查电子邮件

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.