This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892000/pcm9211-pcm9211

器件型号:PCM9211

您好、先生、

请提出以下2个问题、谢谢。

问题1.

我们将 ARC (TV)连续输出音乐用于条形音箱、条形音箱将具有发送至 PCM9211 RXIN3的 S/PDIF 信号、然后通过主输出端口传输至 DSP。

我们还将监视寄存器0x38和0x39端口采样频率计算状态;寄存器0x38计算状态为“0:计算”;  

但有时读取0x38是 “1:计算”,音乐将不连续(开-关-开-关...)。

对于上述问题、如果我们可以检查发生了什么情况?  

(格式为 DD 或 DD+)

 

问题2.

当 DIR 在宽模式(192KHz)下使用时、 寄存器24H/ OSCAUTO 是否需要设置为1?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    PCM9211可监控许多 DIR 错误。 从数据表的第8.3.8.6.8节中:

    "DIR 有多个允许的误差源:

    •传入 S/PDIF 采样频率的变化(寄存器25h/EFSCHG)

    •输入 S/PDIF 信号超出范围(寄存器25h/EFSLMT)

    •非 PCM 数据(寄存器25h / ENPCM)

    •数据无效标志是流(有效性位= 1)(寄存器25h / EVALID)

    •奇偶校验错误(寄存器25h / EPARITY)

    •PLL 解锁(默认)(寄存器25h / EUNLOCK)

    可以使用寄存器25h 来选择误差源。 器件内还有几个可被屏蔽的中断:

    •DIR 中的错误(该错误可从上面的列表中的寄存器25h 中选择)

    •当设备检测到非 PCM 数据时

    •当传入数据通道状态中的加重标志已设置时

    •设备检测到 DTS-CD 数据时

    •更新通道状态(CS)时

    •更新突发前导码(PC)时

    •采样频率发生变化时的频率。

    •当模拟输入超过模拟输入检测电平(仅在 INT1上可用)。

    每个中断源都可以由寄存器2Ah (INT0)和寄存器2Bh (INT1)屏蔽"

    读取错误寄存器将向您指示问题是什么、从那里调试将更容易。 需要记住的一点是、PCM9211适用于立体声应用、不支持 Dolby Digital 用于对6个数据通道进行编码的全带宽。 如果将非 PCM 数据输入到 DIR、则将在不解码的情况下输出数据、并且可以输出各种前导码寄存器和同步信号、供处理器使用、这些数据将需要解码。

    对于寄存器24h、如果使用采样频率计算器、则应将 OSCAUTO 保持为0、以便内部振荡器处于活动状态(采样率计算需要该值)。 当设置宽模式时也需要此模式、因此我建议您将此设置保留为0。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的帮助、 以下哪种情况适用于寄存器24h/OSCAUTO=1?

    谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您不是在宽模式下运行、并且不需要采样率计算器、则应将24h 设置为1。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    Dolby Digital Plus 的数据速率可从32kbps 一直扩展到6Mbps。

    PCM9211 DIR 的最大数据速率是多少?

     谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    PCM9211支持高达216kHz 的频率。

    最棒的

    Zak