This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于短路

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900360/tas2505-q1-about-short-circuit

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好、TI 团队

我的客户想知道当每个引脚发生以下短路时会发生什么情况。

请在随附的 Excel 的空白部分进行注释。

e2e.ti.com/.../5023.TAS2505_2D00_Q1_5F00_short-circuit.xlsx

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    我们团队的一名成员将查看这一点并尽快提供反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    请查看随附的表格、其中包含客户需要的测试。 请注意、我擦除了许多行、因为这些引脚没有损坏的风险。

    e2e.ti.com/.../TAS2505_2D00_Q1_5F00_short-circuit_5F00_events.xlsx

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速回答。

    我会将 Excel 发送给我的客户。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    我收到了客户关于回答的问题。

    软件能否检测到"设备不工作"项目?

    如果可以进行检测、请告诉我如何设置每个检测。

     

    此致、

    高志林