This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:适用于低噪声、高速和单位增益带宽的四通道选项

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, LM837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876392/ne5532-quad-option-for-low-noise-high-speed-and-unity-gain-bandwidth

器件型号:NE5532
主题中讨论的其他器件: LM837

大家好、  

我正在为 NE5532寻找4通道(四通道)的合适替代产品、这是吉他放大器的一个众所周知的选择、因为它具有低噪声和单位增益带宽。  

我找到的最相似的选项是 LM837。 它的数据表提到它是"单位增益运行的内部补偿"、但我不确定它具有与 NE5532相同的功能。

是否有人具有 LM837的相关经验?  

有人可以推荐另一种选择吗?

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Francisco、

    LM837是一个不错的选择。 它与 NE5532类似。 它们具有相似的特性(一些微小的变化、如最大范围)。 但是、如果您要查找运算放大器的某些特定参数、您可以将其列在此 E2E 主题中、我可以深入了解我们的运算放大器产品系列。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.