This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:仅当 OUT_A 连接到扬声器时出现问题(当 OUT_A 和 OUT_B 均连接时正常)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875610/tas5805m-issue-when-only-out_a-connected-to-the-speaker-ok-when-both-out_a-and-out_b-connected

器件型号:TAS5805M

您好!

一个平台(正在启动)使用 TAS5805M。
该放大器必须在 I2S 模式下使用。
在我们的平台上、OUT_A 仅连接到独特的扬声器。
OUT_B 未使用(未连接)。
请参阅下面的原理图。

当时、我们仅在对平台进行返修的情况下才成功使用 TAS5805M (扬声器上的音频正常)。
返修还包括将 OUT_B 连接到扬声器。

在相同的软件设置下、当我们使用原始硬件配置运行相同的测试(仅 OUT_A 连接到扬声器、OUT_B 未使用(未连接))时、我们观察到以下行为:
-就在 TAS5805M 初始化之后:TAS5805M 在 I2S 信号上成功同步、不报告错误
如果我们再次转储一些状态寄存器,则会观察到以下稳定状态:
 -报告 FS 错误
 -报告左通道直流故障

详情见附件。

我们有以下问题。

Q1)是否可以仅在 OUT_A 连接到扬声器且 OUT_B 未使用(未连接)的情况下使用我们的原始硬件配置?
   还是必须将 OUT_A 和 OUT_B 连接到我们独特的扬声器?
Q2)如果可以使用我们的原始硬件配置、您能否帮助我们找到在 TAS5805M 设置中需要修改的内容?
问题3)如果问题1的答案是肯定的、您能否为我们提供适合此配置和应用的配置文件(.h)?

谢谢、
此致、
弗朗克

附件-出错时的状态转储

=== TAS5805M 状态==
- SIG_CH_CTRL = 0x59 fsMode 48kHz bckRatioConfig (0x50)
- SAP_CTRL1 = 0x02 WORD_LENGTH 24位 I2S_LRCLK_PULSE 0 I2S I2S_SHIFT_MSB 0
- FS_MON = 0x00 FS 错误!!!
- bclkRatio = 64
- CLKDET_STATUS = 0x00
- CHAN_FAULT = 0x08 (FAULT!!!)
左通道直流故障!
- GLOBAL_FAULT1 = 0x00 (无故障)
- GLOBAL_FAULT2 = 0x00 (无故障)
- OT_WARNING = 0x00 (无警告)
- DEVICE_CTRL_2 = 0x0B
- SDOUT_SEL = 0x00 (DSP 输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    即使通道 B 未使用、BST_B 和 OUT_B 之间的两个2.2uF 电容器仍需要以避免故障。 请帮助验证您的系统是否进行了此修改。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢您的回答!

    我们配备了0.22uF 电容器、该系统现在可以在我们的平台上正常工作。

    此致、

    弗朗克