Thread 中讨论的其他器件:TLV320AIC3101、鳄鱼
我将 TLV320aic3101芯片用于手机应用。 其理念是在接收端将一个芯片用于 A/D、将另一个用于 D/A 我正在尝试使用评估模块对此进行仿真。 我要做的是、通过一根导线将数字信号从电路板上取出、然后将该数字信号发送回芯片、以便它可以转换为模拟信号并从扬声器中播放。 当查看芯片的功能图时、这似乎是可能的。 (参见下图。) 但是、我无法看到专门路由"数字输入"以进入特定 D/A 并输出特定输出。
您是否对如何使用 EVM 或仅通过向芯片发送特定命令来实现这一点有任何见解? 我们的项目必须能够正常运行。
到目前为止、我可以使用芯片来听到计算机音频或麦克风输入、但当信号直接通过芯片时会很有问题。 我似乎无法将信号输出并返回到芯片中。 我非常希望得到这方面的支持。
功能图上的红色圆圈是我需要帮助的功能。 我想获取 DOUTL、通过一根导线(可能需要进行额外的放大)将其发送、然后将该导线连接到电路板、使其信号传输到 DINL。