This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:并行接口的 EVM 设置/问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876339/pga2500-evm-set-up-issue-with-parallel-interface

器件型号:PGA2500
主题中讨论的其他器件: PGA2505

大家好

我的客户正在查看 PGA2500/PGA2505并购买了 EVM。 到目前为止、由于并行接口和仅在传统操作系统上运行的软件、他们无法实现这一目标。 他们确实购买了一个 USB 转并行端口适配器、但未成功购买。

您能在这里提供帮助吗?

您能否记录一个有效的配置/设置?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    您能否说明他们购买了哪种 USB 转并行端口适配器? 我们看到的是打印机。 因此、虽然它可以安装、但连接不同、因此它不能与 PGA2500 /PGA2505 EVM 配合使用。

    我们希望更新此 EVM、以获得具有 USB 的更现代的解决方案。  

    另一种选择是购买一个并行端口卡,该卡可以安装到计算机的塔中。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tamara

    感谢您的快速回复。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致

    Ueli