This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:左右输入信号的路由

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901428/tlv320aic3254-routing-of-left-and-right-input-signals

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

AIC3254编解码器是否可以将左侧输入通道(可能通过 LDAC)路由到右侧输出(LOR)? 反之亦然、右侧输入通道到左侧线性输出?

如果这是可能的、是否也可以在编解码器运行时完成?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandler Ki、  

    可以通过不同的方法来实现这一目标、具体取决于您的需求。  

    当您提到"左侧输入通道"时、您是指来自 I2S 总线 DIN 的左侧数据吗? 或者、您是指左侧的模拟输入吗?

    假设您是指左数字输入、 则可以使用多路复用器或音量滑块创建流程 PurePath Studio、使您能够将音频从 DIN 传递到左或右 DAC。  

    此致、

    -Steve Wilson