This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:PP3无法使用 TAS5766MDCAEVM 应用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892812/tas5766mdcaevm-pp3-can-not-using-tas5766mdcaevm-app

器件型号:TAS5766MDCAEVM

PP3无法使用 TAS5766MDCAEVM 应用

使用 TAS5766MDCCAEVM 应用 程序显示" 无法录制音频"和"无法播放音频"如何 解决此错误

2  TAS5766MDCAEVM 硬件连接模式如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且、

    无法打开 PP3 TAS5766MDCAEVM 应用程序,始终显示“ 更新组件”如何解决此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    以下建议供您参考:

    1. 至于检查中的播放/录制失败:确保 计算机的音量为100,并且计算机中的“Sound-->播放/录制”中的“2-USB-AudioEVM”是默认值;
    2. 关于第二个问题:
      1. 检查您的 I2C 通信是否稳定。 这一问题通常是由它引起的;
      2. 再次删除并重新安装 TAS5766MDCAEVM 应用程序。

    此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix,

        ,、我尝试重新安装 TAS5766MDCAEVM 应用程序超过10次、并使用5台以上的 SET 计算机来尝试它、但仍然无法   再次使用 TAS5766MDCAEVM 应用程序。

    2. I2C 通信  正常,我可以读取 i2c 数据并且正确

    请提供邮件,您能否 通过邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    根据我与软件团队的检查、这通常最多是由 I2C 通信引起的。

    此外、您能告诉我以下导线的用途是什么? 是 I2C 吗?

    是否可以断开连接并重试?

    此致

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ALIx,

    1. 您能告诉我以下导线的用途是什么? 它是 I2C 吗?--只是  与 MCU 通信并读取真实的 I2C 数据

    2.是否可以断开连接并重试?  ---- 。未连接任何设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ray、

    如果您断开 I2C 与 MCU 的连接、然后关闭电源并重试 PPC3 GUI、这是否起作用?

    此致、

    Alix Wan。