This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:麦克风输入 ADC 转换失败

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879574/tlv320aic24k-microphone-input-adc-conversion-failure

器件型号:TLV320AIC24K

您好!

 我们在设计中使用 TLV320AIC24K。  我们在编解码器中使用一个麦克风输入 ADC 和一个 DAC 输出。

我们遇到了一个故障、其中麦克风输入 ADC 停止工作、并且没有转换(除麦克风输入外、编解码器的其他功能正常工作)。

我们对 IC 进行了解焊并将其再次放置在电路板上、发现 MIC 输入再次正常工作。

我们无法重现故障。  MIC 输入 ADC 出现故障的原因是否有、例如 ESD 或闩锁?

等待您的回复。

此致、

Archana Rao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、  

    AIC24k 器件较旧、但 TLV320AIC3xxx 器件中的许多其他器件都采用了该器件中的 ADC 架构。  我们以前没有看到过这个问题。  我们的所有器件都经过了艰苦的测试、以确保在额定条件下正常工作、其中包括 ESD 和闩锁。  

    如果没有任何其他信息、很难想象在这里发生了什么、 您能提供更多信息吗?  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    此部件用于飞行中的产品。  在成功飞行的数千种产品中、只观察到一台设备出现故障。

    当我们从现场接收到该单元时、我们仍然能够看到 ADC 无法正常工作的故障。

    在发现实际故障并返回之前、该装置在飞行中的相当长一段时间内工作正常。

    我们移除了有故障的编解码器 IC 并重新更换了同一个 IC、只是发现它再次正常工作。

    我们在实验室中进行了多次测试、但无法重现故障。

    我们对发生闩锁的原因一无所知。  您是否怀疑任何可能导致编解码器 IC 出现 ADC 故障的设计缺陷(如 ESD 保护或干扰)?

    我们不确定如何继续进行这项工作。  在这方面需要您的指导。

    此致、

    Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是否有上述请求的更新?

    此致、

    Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请帮助列出所需的其他信息以推进此过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我叫 Vinod、与 Archana 合作。 添加了调试期间捕获的一些更多详细信息。 希望这将有所帮助。   

    以下是我在调试期间收集的其他信息。

    1. 请注意、这是在生产中、这是我们在2000年之后注意到的第一个产品。 我们对包括 ESS 在内的每种产品进行广泛测试、以确保没有焊接问题。
    2. 使用 MIC 接口引脚34、35和 Out2 38、39。 其余输入接地、输出保持开路。
    3. 只有 MIC 不工作、但 OUT2正常工作。
    4. 编解码器通过 McBSP 连接到 TMS320VC5470。
    5. 我们绘制了控制器接收到的数据、如下所示。

    1. 用解决的新问题替换了 IC。 使 IC 再次发生故障。这是我们确认 IC 发生故障的方式
    2. 发生故障的 IC 将其放在另一张工作正常的卡上、然后我们将其放回原来的卡上、仍然工作正常、之后从未出现故障
    3. 在-40度至+70度的温度范围内对卡施加应力。 我们仍然没有发现任何故障。
    4. 我们完全没有结论,因为这种间歇性失败的原因是什么。
    5. 我们验证了所使用的焊料热分布和芯片回流温度分布,但也没有发现任何问题。 怀疑的引脚34、35连接到信号布线、而不连接到任何类型的铜平面、以降低焊接效率。

    这是我的想法

    MIC 似乎正在发送垃圾信息、这种情况在接口打开或无法接收麦克风信号时发生。 是的,我确实认为干焊接是原因之一,但我想知道芯片中是否有任何其他内部原因会导致 MIC 接口在内部短时间内打开然后恢复等故障。 MIC 接口处的过压是否会在芯片侧面造成某种临时闩锁或任何其他可能会随热冲击(焊接)恢复的损坏?

     请提供您的回复、因为我们无法就此得出结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    我会询问设计团队以了解他们的见解、 但我可以说的是 AIC24k 在发布后就在移动电话中受到极大的欢迎、许多客户继续将其用于公共安全无线电和其他通信设备。  您所描述的并不是我以前在该器件上看到过的内容。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、  

    我已向您发送连接请求。  我想知道您是否可以共享该项目的原理图。  编解码器部分。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    我向您发送了 一封包含原理图的私人邮件。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、  

    未使用的输入不应与电阻器端接 、而应与电容器端接。  我认为这不会导致这个问题、而只是一个注释。  

    该器件没有已知的闩锁状态、我们确实会在它们释放之前对它们进行彻底测试。  

    在对器件进行脱焊后、您是否能够重现此问题、并使其再次正常工作?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    否、我们无法重现故障。 此接口上的保护 TVS 为30V。 那么、如果在具有30kHz (500 Ω 和10uf)的低通滤波器+另一个4.7K 的串联电阻的 MIC 接口上出现30V 尖峰、会发生什么情况? 电流应该非常微弱、但我不否认 MIC 输入端出现30V 电压的事实?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、  

    所有输入引脚上都有内部 ESD 二极管、但这些二极管不用于在电路 ESD 事件中提供保护 、主要用于处理和制造。  

    如果您预计 MIC 输入上的电压电平为30V、 则需要使用某种保护电路。 直列式 TVS 二极管、当然还有麦克风和器件输入端子之间的某种串联电阻。  在这些输入引脚上连接 GND 的50-100pf 电容器也可能有一定意义。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了我们使用的输入电路。 输入端确实有 TVS 二极管、但这是30V 器件。