This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]音频编解码器和 ADC:常见噪声问题

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901452/faq-audio-codecs-and-adcs-common-noise-issues

您好!

音频编解码器和 ADC 中有哪些常见的噪声问题、如何帮助防止这些问题?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统中产生噪声的原因有很多。 我在下面列出了最常见的嫌疑人(不按任何特定顺序):

    1. 带外噪声
    2. PLL 配置不正确
    3. ASI (音频串行接口)配置不正确
    4. 接地平面的噪声耦合
    5. 电源

    带外噪声是一个非常常见的问题、通常不会加以考虑。 带外噪声是由编解码器/ADC 内的数字开关生成的高频噪声。 将模拟输出连接到 D 类放大器时、该噪声将重新混叠到音频频带中并影响输出。 通过在截止频率为~30kHz 的模拟输出上添加一个低通滤波器、可以轻松地解决带外噪声。

    在编解码器/ADC 中错误配置 PLL 和 ASI 也会导致噪声问题。 PLL 和 ASI 总线都提供了多种配置方式。 确保两者的正确配置非常重要。 有关 PLL 和 ASI 总线的更多信息、请参阅数据表中相应的部分。

    噪声也可能来自模拟/数字电源和 GND。 对于电源、必须使用0.1uF 和10uF 电容器对电源进行正确去耦、并将其尽可能靠近器件放置。 对于接地、我们建议将模拟接地和数字接地分开、并将它们与0欧姆电阻器连接。  模拟和数字活动还应与数字平面上的数字活动和模拟平面上的模拟活动分开。

    有关这些主题的更多信息、请参阅 此处的以下应用手册。 遵循这些建议将有助于防止编解码器/ADC 内部和周围的噪声。

    此致、
    Aaron