This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825、当负载喇叭连接到6R/15W 时、输出电感连接到10UH、因此当负载喇叭连接到4R/5W 时、输出电感应连接到多少? 如何计算输出电感值?

Guru**** 2541260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891583/tas5825m-tas5825-when-the-load-horn-is-connected-to-6r-15w-the-output-inductance-is-connected-to-10uh-so-when-the-load-horn-is-connected-to-4r-5w-how-much-should-the-output-inductance-be-connected-to-how-to-calculate-the-outp

器件型号:TAS5825M

TAS5825、当负载喇叭连接到6R/15W 时、输出电感连接到10UH

因此、当负载喇叭连接到4R/5W 时、输出电感应连接到多少电感?  

如何计算输出电感值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据公式、简单一些

    建议的电感为6.8 μ H。 这将保持 LC 滤波器的类似性能。

    有关电感器选择的详细信息、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长一段时间内没有馈送、我将关闭此主题。 您可以在回来时跟踪该主题。

    迪伦